Go to main content

FAQ

Häufig gestellte Fragen

ABB Robotics ist einer der weltweit führenden Robotiklösungsanbieter mit über 50 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen beschäftigt etwa 11.000 Mitarbeiter an über 100 Standorten in etwa 53 Ländern und hat bereits über 500.000 Roboteranlagen ausgeliefert. ABB Robotics hilft Unternehmen aller Größen, ihre Produktivität und Flexibilität zu erhöhen – von der Automobilindustrie bis zur Logistik und zum Gesundheitswesen.

ABB Robotics bietet artikulierte 4- und 6-Achs-Roboter (für Schweißen, Montage, Materialhandhabung), kollaborative Roboter (für die sichere Zusammenarbeit mit Menschen), Delta-Roboter (für schnelle Kommissionierung), SCARA (für Präzision und schnelle Zyklen), Lackierroboter und autonome mobile Roboter (AMR) für Logistik und Materialfluss.

Die Kosten sind sehr unterschiedlich und hängen von Robotertyp, Traglast, Reichweite, Komplexität der Anwendung, Zu-behör und Software ab. ABB bietet Lösungen für jedes Budget – vom kompakten IRB 1010 bis zu großen Handlingsrobotern. Eine genaue Preisangabe erfordert individuelle Beratung mit einem ABB-Vertriebspartner.

ABB-Roboter automatisieren vieles: Schweißen, Schneiden, Montage, Qualitätskontrolle, Lackierung, Materialhandling, Kommissionierung, Verpackung, Palettierung, Lagerverwaltung (mit AMRs), Labor-Automatisierung im Gesundheitswesen, Lebensmittelproduktion und Elektronik-Montage.

Ein AMR ist ein fahrerlos agierendes Transportfahrzeug, das sich eigenständig und intelligent in seiner Umgebung bewegt. Im Gegensatz zu herkömmlichen fahrerlosen Systemen benötigt es keine vordefinierten Wege. AMRs navigieren eigenständig, erkennen Hindernisse, kommunizieren mit anderen Systemen und optimieren Routen in Echtzeit. ABB Robotics integriert AMRs mit stationären Robotern für vollständig flexible Automatisierung.

SCARA bedeutet „Selective Compliance Articulated Robot Arm“ und ist ein 4-achsiger Roboter mit kompakter, flacher Bauweise. SCARAs bieten schnelle, präzise Bewegungen mit hoher Wiederholgenauigkeit, sind ideal für beengte Räume und eignen sich perfekt für Materialhandling, Kommissionierung, Kleinteile-Montage und Elektronik-Bestückung. Sie sind besonders in der Präzisionsfertigung verbreitet, wo Geschwindigkeit und Genauigkeit entscheidend sind.

Ein Cobot ist ein Industrieroboter, der speziell dafür entwickelt wurde, sicher Seite an Seite mit Menschen zu arbeiten – ohne Sicherheitszäune dazwischen. Cobots bieten einfache Programmierung, integrierte Sicherheitsfunktionen, kompakte Bauweise und schnelle Rüstzeiten. Sie eignen sich perfekt für Montage, Qualitätsprüfung, Materialhandling und Verpackung – ideal wenn Sie Flexibilität brauchen und Ihre Belegschaft entlasten möchten.

RobotStudio ist die weltweit beliebteste Offline-Programmier- und Simulationssoftware für ABB-Roboter. Sie ermöglicht es, Roboter am PC zu programmieren, ohne die Produktion zu unterbrechen. Mit 3D-Simulation, automatischer Bahnplanung, Kollisionserkennung und Cloud-Zusammenarbeit können Sie Ihre Prozesse vor der Installation testen und optimieren. Die Inbetriebnahmezeiten werden um bis zu 90% reduziert – von Tagen auf Stunden.

Für viele Standardanwendungen nicht. Moderne Cobots wie GoFa™ von ABB Robotics lassen sich über einfache Handführung und grafische Oberflächen auf dem FlexPendant-Bediengerät programmieren. Für komplexe Aufgaben mit Sensorintegration oder SPS-Anbindung sind grundlegende Programmierkenntnisse hilfreich, die aber in gezielten Schulungen vermittelt werden können.

Ja, absolut. Gerade flexible, schnell umrüstbare Lösungen wie kollaborative Roboter oder standardisierte Fertigungszellen sind darauf ausgelegt, auch kleinere Losgrößen wirtschaftlich zu automatisieren. Der ROI wird hier oft nicht nur über die Lohnkostenersparnis, sondern über Qualitätssteigerung, reduzierte Ausschusskosten und die Fähigkeit, flexibler auf Kundenwünsche zu reagieren, erzielt.

Nein, sie werten Arbeitsplätze auf. Die Erfahrung zeigt, dass Automatisierung menschliche Fähigkeiten nicht ersetzt, sondern von repetitiven Tätigkeiten befreit. Dadurch entstehen neue, anspruchsvollere Aufgabenprofile in den Bereichen Programmierung, Prozessüberwachung und Instandhaltung.

Ja, ausnahmslos. Die CE-Kennzeichnung eines Cobots bezieht sich nur auf den Roboterarm selbst. Sobald Sie einen Greifer oder ein anderes Werkzeug anbringen und ihn für eine spezifische Aufgabe einsetzen, schaffen Sie eine neue Maschine. Für diese Gesamtanwendung ist eine vollständige Risikobeurteilung gesetzlich vorgeschrieben.

Verantwortlich ist immer derjenige, der die Anlage in Verkehr bringt. Wenn Sie als Betreiber einen Roboter kaufen und diesen selbst mit einem Greifer und einer Steuerung zu einer funktionierenden Zelle integrieren, sind Sie der Hersteller der Anlage und somit für die CE-Kennzeichnung und die Konformitätserklärung verantwortlich. Arbeiten Sie mit einem Systemintegrator zusammen, übernimmt dieser in der Regel diese Verantwortung.

Beginnen Sie mit einer genauen Analyse Ihrer internen Prozesse. Identifizieren Sie einen Engpass, der durch eine repetitive, klar definierte Aufgabe verursacht wird. Ein typisches Beispiel ist das manuelle Palettieren oder das Bestücken einer Maschine. Ein solches Pilotprojekt mit überschaubarem Umfang ist ideal, um Erfahrungen zu sammeln und den Nutzen für Ihr Unternehmen konkret nachzuweisen.

Kontakt